结果:找到"125KHZ PKE",相关内容12条
  • 三合一芯片CSM2433包含2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU人员定...
  • CSM2433包含了2.4G发射+125KHZ接收+8位RISC(精简指令集)MCU,适合用于PKE考勤,无感门禁CSM2433是一款集成2.4GHz频段发射器、125KHz接收器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片无线收发器特性发射工作在2.45GHzISM频段发射兼容BLE4.2接收工作在15KHz-150KHz内置32次可编程NVM存储器3.3V编程电压集成低电压自动报警功能集成温度报警与防拆卸报警功能集成防冲突通信机制具有超低功耗自动发射/125KHz触发发射功能内置三通道低功耗ASK接收机可编程16bit/32bit曼彻斯特编码唤醒125KHz接收灵敏度60uVRMS集成...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 学生卡 soc 2.4G芯片 125khz 8位RISC mcu 人员定位 PKE 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-11-14 16:10:00
  • Si3933完美pin对pin兼容AS3933及GC3933硬件开发资料
  • 关于125K3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全兼容AS3933,主要特性如下所示:SI393是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。SI393具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ,低频唤醒 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-16 14:14:00
  • SI24R2H2.4G/125KHZ中长跑应用原理开发
  • 一、中长跑计时系统应用背景采用125KHZ低频唤醒高频射频识别系统和先进的技术、计算机信息处理等高新技术与体育竞赛相结合,便于运动员携带而不影响其跑步状态,当运动员带着射频识别卡经过计时线圈时,读卡天线能够立即检测到通过的卡片信息,读卡器再将读到的数据送到连接的计算机,计算机得到运动员的有关信息,并使用专用软件对信息作一系列处理由系统软件将采集到的卡片信息与相应运动员信息对应,统计比赛情况从而实现自动计圈和对长距离项目自动计时的目的。系统主要功能1、统计中长跑运动员跑步成绩:比赛结束后,计算机即统计出各运动员的起止时刻、完成圈数、以及名次等成绩;2、显示比赛实况:经计算机处理后的信息,可以通...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 125KHZ:2.4G 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-16 10:48:00
  • SI24R2H引脚图集成NVM的低功耗2.4GHz125KHZ测温GFSK开发资料
  • Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4GHz 125KHZ 测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 12:05:00
  • SI393315k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
  • SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ 低频唤醒 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-10 11:11:00
  • 125K低功耗唤醒SI3933完成兼容AS3933/PAN3501/GC3933的开发资料
  • Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。Si3933支持数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。三大PC...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 125KHZ PKE 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-12 15:11:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: